结果:找到"语音芯片 语音ic 念佛机语音播放芯片",相关内容1000条
  • 语音IC常用音频输出方式电路指南详解!
  • 市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASSA/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。电流型DAC音频输出方式电流型DAC音频输出方式的语音芯片如果是外接音频功放,则这种输出方式的参数一般不用怎么设置,主要是对音频功放部分参数设置。关于音频功放部分的原件参数设置不在本篇的讨论范围内。这篇文章主要讨论外接一个三极管的参数设置。虽然这种音频输出方式的语音IC外部只有一个分流电阻,但是也是很难确定这个电阻值的大小。首先我们先查看语音芯片的数据手...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-18 16:28:00
  • N9305语音芯片在充电桩上的应用
  • 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布数据,截至2021年12月底,全国充电基础设施累计数量为261.7万台。其中,公共充电桩数量为114.7万台,较2020年增加34.0万台;随车配建私人充电桩数量激增,累计保有量达147.0万台,同比增长68.19%。汽车充电桩语音方案设计需求:1、目前市面上的充电桩都带有报警装置或者是蜂鸣部件,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者充电桩目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。充电桩不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正的做到为客户服务。N9305MP3音乐芯片在充电桩的语音方案:一个附带好的语音提示芯片的产品...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-08-22 14:57:00
  • 炒菜机语音播放芯片ic选型
  • 自动炒菜机已经慢慢被大众所接受了,主要是家庭使用得比较多,因为很多上班族没有时间做饭吃,如果经常去外面吃会不卫生,而且外面的饭菜过于油腻和重口味不是很健康。但如果自己在家做饭会很费时间,所以自动炒菜机就能帮上大忙了,不但可以做出美味好吃,而且健康安全。自动语音炒菜机是一台采用专业烹饪程序模拟技术,无需人工看管,将准备好的主料、配料、佐料全部一次性投入,设定程序后,自动热油、自动翻炒,自动控制火候,无需经验即可自动烹饪的一台智能化设备。不仅能自动炒、煎、烹、炸、爆、焖、蒸、煮、烙、炖、煲等一锅多用的功能,轻松实现了做饭过程的自动化和趣味化,只需手指轻轻一按,就可以享受到世界各地的地道美食,真正...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 炒菜 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-03 18:07:00
  • 念佛机语音播放芯片方案
  • 佛经是对释教经典的一种简略说法,记录诸佛及其dizi的言行和业绩的典籍,是佛陀说过的话的汇编,是释教教义的根本依据。因其哲学与修行部分是值得学习与沉思的道理、劝人向善,被进行广泛传阅,也能够用多媒体的方法向国际传达佛经的思维,尤其是以声响的方法进行传达更成为了佳的方法之一。而念佛机全称为电子念佛机,佛号明晰,具有崇高的声源,便利随时随地进行薰习佛法,听经闻道不间断。它是一种采用现代电子技术,可以自动循环播放佛教用语、佛教歌曲、佛教音乐、佛经等的一种袖珍型电子产品。念佛机可以播放佛教用语、佛教歌曲、佛教音乐、佛经等内容是因为置入了NVG080W语音芯片,它是多功能单芯片语音合成控制器,为全新世...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-01 16:17:00
  • 扫地机语音播放芯片语音芯片语音ic
  • 2007年初,比尔·盖茨在美国《科学人》杂志上发表了《每个家里的机器人》一文,他认为“机器人即将重复PC电脑崛起的道路,在每个家庭普及,彻底改变这个时代的生活方式”。近年来受益“懒人经济”,扫地机器人在国内迅速兴起。尤其是在2020年,新冠疫情的爆发,“宅生活”时间增长,使人们更加注重家庭卫生清洁,为扫地机器人带来的新的市场机遇。根据数据显示,2020年我国扫地机器人销量654万台;销售额为94亿元,同比增长18%。预计2021年销量将达到885万台;销售额将达到108亿元,同比增长15%即使在疫情爆发的一年多里,扫地机销售增长的步伐依旧稳健。随着更多扫地功能跟清洁需求的增加,用户在使用扫地...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 扫地 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-26 15:52:00
  • N9305语音芯片在共享充电桩的应用!
  • 由于全球各国“碳中和”计划的逐步进行中,全球电动汽车的普及度持续提升带动着电动汽车充电桩的需求不断增加。根据IEA的披露数据显示,从2017~2020年,全球纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的产销量呈持续上涨趋势。虽然目前汽车市场上电动汽车销量占比较低,但过去四年间的增长率一直维持高位。而中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新,提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。带有语音提示功能的智能充电桩可以语...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-04 17:02:00
  • 语音芯片是怎么烧录的?
  • 语音芯片是芯片内的一部分,语音IC;中文又被叫做声音芯片、音乐芯片,可以由按键控制或MCU控制的,直接发声的集成电路芯片。根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。而我们的生活中经常见的停车场报金额、电梯报站、货车报“左转弯,请注意”等等,都是应用了语音芯片,那么语音芯片是什么烧录的呢?作为源头语音芯片专业厂家,九芯电子根据10余年的行业经验为大家讲解:语音芯片的烧录是根据不同类型的芯片,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: icic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-28 16:53:00
  • 验票闸机为什么可以发出“验票成功”语音提示?
  • 验票闸机由于不同厂家以及不同需求终端的因素,其使用流程、功能也各不相同,导致人们往往不熟悉具体的操作,导致多次重复验票,降低通行速度,而专人守在闸机口往往又会占用大量的人力资源。因此通过在闸机中增加高质量、低成本的NV080B语音芯片,使得闸机拥有了语音播报、引导人们正确使用闸机验票通行的功能,可以解决人们因不熟悉闸机操作而影响通行效率的问题,同时节省人工引导操作闸机的成本,让新一代的增加语音播报功能的闸机产品更具有市场竞争力。NV080B语音芯片是一款一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片。它具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。适合低成本快速投产,仅需一天即可...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-27 18:11:00
  • 刷脸寄存柜为什么可以发出声音?
  • 随着人脸识别技术的不断发展,刷脸应用的场景越来越多。从刷脸支付到刷脸取钱,从刷脸开门禁再到刷脸解锁手机,从刷脸安检登机再到刷脸认证办事……刷脸时代已悄然来临,深入到国人生活的方方面面。近日,“刷脸”这项技术出现在了不少超市储物柜、游泳馆等地。顾客在储物柜上按下存物键/取物键,再将脸对准屏幕识别,相应的储物柜便打开了。整个过程无需登记租用、领取钥匙,甚至不需要保存密码纸作为储物凭证,存取物品耗时不到10秒。人脸识别屏幕上有温馨提示,会语音告知顾客操作方式如:“请正视显示屏一臂距离!”这是怎么做到的呢?寄存柜可以发出语音温馨提醒是因为里面置入了语音芯片,语音芯片,顾名思义就是可以存储控制播放语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-19 17:03:00
  • NV040D语音芯片在电动车防盗语音提示器的应用!
  • 电动车作为日常生活中的代步交通工具,电动车不仅是日常上班、出行的重要交通工具,也是一件颇具价值的私人财物,在发生丢失被盗的时候,难免会心疼不已。所以,防盗,也是日常维护中的重中之重。人们会在电动车上配备安装电动车防盗报警器,避免发生电动车被盗。许多人、往往因为赶时间、图省事而忘记锁车。殊不知,锁车时都有可能被盗,更别提马虎的你忘记锁车了。而安装了具有防盗报警的功能电动车防盗报警器,当人车分离的情况下,车子被撬盗的时候会发出报警的声音,能及时提醒周围用户,车子处于被盗或被破坏的状态。而且传统的电动车防盗报警器只有简单地“呜、呜、呜……”报警功能,并不够人性化,在电动车防盗报警器上加上NV040...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 提示器 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-18 16:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: